DKMS( Deutsche Knochenmarkspenderdatei )
ドイツのテュービンゲンを拠点とする、血液がんや造血幹細胞移植を支援するNPO法人。
ドイツでの活動
使用済みペットボトルのキャップでポリオ予防接種の拡大に寄与
SiCrystal GmbH(以下:SiCrystal)では毎年、社内でペットボトルのキャップを回収し、アフリカでのポリオ予防接種の拡大のために活動をしているNPO団体に寄付しています。
チャリティランイベント「B2RUN」に参加
2019年7月、企業マラソン大会「B2RUN(Business to Run)」がドイツ・ニュルンベルクで開催されました。
B2RUNはドイツ17都市で開催されており、白血病などの血液がん患者を支援する団体である、DKMSに対して、各人の参加費から5ユーロが寄付されます。
大会には、ニュルンベルクからは670企業、18,500人ものランナーが参加されました。
SiCrystalからは18人が参加し、30℃を超える暑いなか、FCニュルンベルクのホームスタジアムを出発点として、6.3kmを駆け抜けました。
社員からは、「参加費の一部が血液がんと闘うための基金であるDKMSへ支援されるすばらしいイベントだ」という声が挙がっています。ロームグループは、今後もこのような活動に取組み、企業市民としての責任を果たしていきます。
-
※